请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 您好!
如果 AWR1243可以 同时传输3个 TX (每通道接受的功率更低)、您能不能再建议我这么做吗?
提前感谢
kr
Shai Berman
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:Vaibhav & Shai:
我有相同的问题。 在 AWR1243中、三个发送同时启用是否由于功耗而不鼓励使用? 我假设器件能够做到这一点。
我想、由于 AWR1243是 AWR 系列中唯一的可连接选项、因此三个同步传输为最大传输带来了真正的好处
此外、还有类似的竞争对手芯片组
IF 带宽可级联、并使三个发射同时运行。 在 AWR1243 ES 2.0或更高版本中是否可以使用3Tx?
此致、
RJ