请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243BOOST 你(们)好
我从 mmWaveSensing估算 器获得了最低采样频率可低至2MSPS。 这为16位原始 ADC 数据提供了每个 IQ 通道64Mbps 的数据速率、为12位原始数据提供了48Mbps 的数据速率。
根据数据表第24页的表5-11和第30页的文本6.4.1、CSI-2最小数据速率为每通道150Mbps。
我能否以低于150Mbps 的数据速率从 LVDS 获取数据?
Gennadii