This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:能否以低于150Mbps 的数据速率从 LVDS 获取数据?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604826/awr1243boost-can-i-get-data-from-lvds-at-slower-data-rate-than-150-mbps

器件型号:AWR1243BOOST

你(们)好

我从 mmWaveSensing估算 器获得了最低采样频率可低至2MSPS。  这为16位原始 ADC 数据提供了每个 IQ 通道64Mbps 的数据速率、为12位原始数据提供了48Mbps 的数据速率。

根据数据表第24页的表5-11和第30页的文本6.4.1、CSI-2最小数据速率为每通道150Mbps。

我能否以低于150Mbps 的数据速率从 LVDS 获取数据?

Gennadii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gennadii、
    高速接口(CSI 和 LVDS)的最小速度限制为150Mbps。 正如您指出的、这将使外部数据传输在下一个线性调频脉冲数据可用之前完成。

    此致、
    Vivek