This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:斜坡斜率有多小?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604687/awr1243boost-how-small-ramp-slope-can-be

器件型号:AWR1243BOOST

你(们)好

我在 swra553.pdf 第7页上发现斜坡斜率可以为10MHz/us。 我可以将斜坡斜率设置为小于10MHz/us 吗?

Gennadii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了毫米波传感估算器。
    斜坡斜率= 0.05MHz/us、此时斜坡斜率参数= 1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gennadii、

    斜坡斜率是毫米波器件线性调频脉冲的可配置参数之一、 所需值作为参数通过 SPI 接口传递到器件。

    雷达接口控制文档中讨论了各种参数和 API 调用的边界、该文档是 www.ti.com/.../mmwave-dfp  文档的一部分。

    线性调频脉冲的斜率基于 rlSetProfileConfig API 的 freqSlopeConst 参数。 该参数的每个 LSB 增量都会使线性调频脉冲斜率增加0.05Mhz。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gennadii、
    是的,理论上,您可以将斜率设置为低至0.05Mhz / usec,但这也会影响最小测量距离,因为 IF 频率非常低,并且会落在 HPF 区域内。 HPF 截止频率可设置为最小175Khz 和350kHz。

    此致、
    Vivek