请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243BOOST 你(们)好
我在 swra553.pdf 第7页上发现斜坡斜率可以为10MHz/us。 我可以将斜坡斜率设置为小于10MHz/us 吗?
Gennadii
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我在 swra553.pdf 第7页上发现斜坡斜率可以为10MHz/us。 我可以将斜坡斜率设置为小于10MHz/us 吗?
Gennadii
您好 Gennadii、
斜坡斜率是毫米波器件线性调频脉冲的可配置参数之一、 所需值作为参数通过 SPI 接口传递到器件。
雷达接口控制文档中讨论了各种参数和 API 调用的边界、该文档是 www.ti.com/.../mmwave-dfp 文档的一部分。
线性调频脉冲的斜率基于 rlSetProfileConfig API 的 freqSlopeConst 参数。 该参数的每个 LSB 增量都会使线性调频脉冲斜率增加0.05Mhz。
谢谢、
Vaibhav