This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM95071:特定温度下的读数误差较大

Guru**** 2601865 points
Other Parts Discussed in Thread: LM95071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603379/lm95071-large-reading-error-at-specific-temperature

器件型号:LM95071

我们使用位基 SPI 通过 PIC16F818连接到 LM95071。 我们注意到、每当在 ESS 试验箱中对器件进行测试时、特定的温度会表现出极差的精度。 这是一个在12小时周期内测试的器件的图。 LM95071每秒采样一次、通常精度很高。 但是、您可以看到、在大约53摄氏度时、存在大约+-8度的较大误差。

发生此误差的温度因各个 IC 而异。

我们使用5V 直流电为 LM95071供电。 我已经确认、当误差发生时、该电源上的纹波非常小(< 50mV)。 我还确认来自 PIC 的基于位的 SPI 不超过任何 LM95071的串行时序参数、看起来不错。

有人对这里的情况有什么提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Derrick、

    感谢您与我们联系。 您可以通过将电源应力为6V 来为我进行测试吗? 之后、如果您再次看到相同的问题、请重新执行测试。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、您好、感谢您的回答。
    我将对此进行测试并返回给您;5V 电源轨上还有其他器件无法承受6V 电压、因此我们必须隔离 LM95071的电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我隔离了 LM95071上的电源、并使用6V 和5V 的可调工作台电源运行该电源。 在这两种情况下、误差不再存在、因此这必须是电源电压的问题。

    我们将 LM95071重新连接到电路板的5V 电源轨、然后在 ESS 试验箱中使用额外的10nF 和1000nF 旁路电容器以及已经存在的100nF 旁路电容器进行了重新测试。 这也消除了错误。 我们将仅在今晚连接1000nF 旁路电容器的情况下重新测试、以确认这解决了问题。