请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM95071 我们使用位基 SPI 通过 PIC16F818连接到 LM95071。 我们注意到、每当在 ESS 试验箱中对器件进行测试时、特定的温度会表现出极差的精度。 这是一个在12小时周期内测试的器件的图。 LM95071每秒采样一次、通常精度很高。 但是、您可以看到、在大约53摄氏度时、存在大约+-8度的较大误差。
发生此误差的温度因各个 IC 而异。
我们使用5V 直流电为 LM95071供电。 我已经确认、当误差发生时、该电源上的纹波非常小(< 50mV)。 我还确认来自 PIC 的基于位的 SPI 不超过任何 LM95071的串行时序参数、看起来不错。
有人对这里的情况有什么提示吗?