请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
当我将固件设置切换到模式2时、我很难读取任何形式的数据。 我已经尝试了所有设置的许多不同配置、包括 Bahram Mirshub 文档中描述的设置(3603.9...将水流量传感器连接到 TDC1000...)。 我能够在固件的图形上捕获数据、并且可以在固件设置为模式0时将数据保存到文件中、 但是、当它设置为模式2时(我选择开始图形、但图形上不显示任何数据、并且尽管 PCB 闪烁、但不会将任何数据保存到文件中、就好像它在读取数据一样、固件底部显示"Reading Graph Data Successfull")。 我使用的管道与 Bahram Mirshib 文档中使用的管道不同、因此我不确定是这是问题还是其他问题。 我在下面添加了指向我正在使用的管道的链接。
如果可以、请提供帮助!
http://www.audiowell.com/en/product-detail.aspx?id=264
Abbigail