This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:在模式2中无法接收任何数据

Guru**** 2603865 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603510/tdc1000-tdc7200evm-cannot-receive-any-data-in-mode-2

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

当我将固件设置切换到模式2时、我很难读取任何形式的数据。 我已经尝试了所有设置的许多不同配置、包括 Bahram Mirshub 文档中描述的设置(3603.9...将水流量传感器连接到 TDC1000...)。 我能够在固件的图形上捕获数据、并且可以在固件设置为模式0时将数据保存到文件中、 但是、当它设置为模式2时(我选择开始图形、但图形上不显示任何数据、并且尽管 PCB 闪烁、但不会将任何数据保存到文件中、就好像它在读取数据一样、固件底部显示"Reading Graph Data Successfull")。 我使用的管道与 Bahram Mirshib 文档中使用的管道不同、因此我不确定是这是问题还是其他问题。 我在下面添加了指向我正在使用的管道的链接。

如果可以、请提供帮助!

http://www.audiowell.com/en/product-detail.aspx?id=264

Abbigail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在进一步测试后、我现在能够在模式2中接收数据(管道充满水、尝试在飞行时间上具有大约零差)。 在尝试测试时、我一直保持管道(顶部传感器和45度角传感器)静止。 但是、一旦我将管道倒置(管道底部的传感器)或垂直转动、我就开始接收数据。 有人能解释为什么传感器的位置会阻止固件收集/检测数据?

    -Abbie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abbie 您好!

    这很可能是因为管道没有完全充满水。 即使是最少量的空气(可能是在加注时引入的气泡)也会在顶部产生小的气隙。 当管道朝向且传感器位于顶部时、此气隙位于传感器的路径中、并将极大地衰减信号到接收器未看到信号的点。 在测试零流量测量时、我建议垂直放置管道、以便气泡和气隙不会干扰换能器的触发路径。

    此致、