This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:绝对距离测量

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602501/iwr1642boost-absolute-distance-measurement

器件型号:IWR1642BOOST

您好、香榭丽舍
如果通过 IWR 进行绝对距离测量、您能告诉我距离误差吗?
目标范围为0.3m、1m、3m、10m、30m、 和100M。
我想知道每次距离测量的近似距离误差。

此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugawara San、您好!
    在最坏的情况下、距离误差将接近距离分辨率。 通过使用内插技术等、您可以获得比距离分辨率更好的精度
    距离分辨率取决于所使用的线性调频脉冲配置。 您可以使用感应估算器工具( dev.ti.com/.../) 将配置与您要查找的最大范围相匹配( 3至100M),它还会指示该配置的相应范围分辨率。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    谢谢。
    毫米波传感估算器对我来说非常有用、可帮助我找到所需范围等的可能配置
    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hitoshi San:

    希望 Vivek 提供的回复对您有所帮助。 如果您对此主题没有任何疑问、我们可以关闭此主题吗? 谢谢。

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitin、
    是的、请关闭此项目。
    非常感谢您的毫米波传感估算器。
    此致、
    Hitoshi Sugawara