请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642BOOST 您好、香榭丽舍
如果通过 IWR 进行绝对距离测量、您能告诉我距离误差吗?
目标范围为0.3m、1m、3m、10m、30m、 和100M。
我想知道每次距离测量的近似距离误差。
此致、
Hitoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、香榭丽舍
如果通过 IWR 进行绝对距离测量、您能告诉我距离误差吗?
目标范围为0.3m、1m、3m、10m、30m、 和100M。
我想知道每次距离测量的近似距离误差。
此致、
Hitoshi