This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/LDC2114EVM:LDC2114 EVM 无法通过 PC 进行重新稳压

Guru**** 2600155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603732/starterware-ldc2114evm-ldc2114-evm-can-not-be-regonized-by-pc

器件型号:LDC2114EVM

工具/软件:Starterware

我已在PC 上安装了"传感解决方案 EVM GUI 工具 v1.9.2 (修订版 C)"、但在插入 EVM 时、无法通过 PC 对 EVM 进行重新稳压。

如何 解决此问题?

我的 PC 操作系统是 windows7 ,32位系统。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Xiang

    您能否尝试以管理员身份运行 GUI 并查看它是否解决了问题? EVM 的绿色 LED 是否亮起?

    此致、

    Varn、