请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC2114EVM 工具/软件:Starterware
我已在PC 上安装了"传感解决方案 EVM GUI 工具 v1.9.2 (修订版 C)"、但在插入 EVM 时、无法通过 PC 对 EVM 进行重新稳压。
如何 解决此问题?
我的 PC 操作系统是 windows7 ,32位系统。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Starterware
我已在PC 上安装了"传感解决方案 EVM GUI 工具 v1.9.2 (修订版 C)"、但在插入 EVM 时、无法通过 PC 对 EVM 进行重新稳压。
如何 解决此问题?
我的 PC 操作系统是 windows7 ,32位系统。
非常感谢。