This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM96080:支持 LM96080:如何根据寄存器的值计算输入电压

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM96080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603649/lm96080-support-of-lm96080-how-can-we-calculate-the-input-voltage-from-the-value-of-registers

器件型号:LM96080

尊敬的:

我们使用 LM96080 监控12V 电源、   3.3V 电源、  2.5V 电源、 1.5V 电源、 1.1V 电源和1.0V 电源 ,应用电路如下所示。

 

我在 LM96080的 PIN 上测试了电压,    所有电压都是正确的。   例如:  IN0:2V          IN1:1.99V、    IN2:2V    IN3:1.5V  IN4:1.1V、 IN5:1.0V

我们读取 LM96080的寄存器、 并得到以下值:

 

{068}[10:08:23.556-06/16/2017][0055、18:17:57.606]1-02-hal.hbmnte$ 0x20   0x4022 0x80c9 0xc8 0x8096 0x406A 0xc061 0x40cb 0x0  

{069}[10:08:23.572-06/16/2017][0056、18:17:57.606]1-02-hal.hbmnt$ 0x28   0xFFFF 0xFFFF 0x0000  0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000    0x0000  

{070}[10:08:23.583-06/16/2017][0057、18:17:57.606]1-1-02-hal.hmnte$ 0x30   0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 0x0000 0x0000  

{071}[10:08:23.594-06/16/2017][0058、18:17:57.606]1-1-02-hal.hbmnt$ 0x38   0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000  0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000  0x00 0x0001 0x08  

 

 

地址: 0x20 :      0x4022

 

地址: 0x21 :      0x80c9

 

地址: 0x22 :      0xc8

 

地址: 0x23 :      0x8096

 

地址: 0x24 :      0x406a

 

我的问题:   如何根据寄存器的值计算输入电压?

 

 例如: 地址: 0x20                      值;0x4022                 0x4022 * 2.5mV *6= ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否在配置寄存器中设置 Start 位? 您能否在加电后读取配置以确认您收到0x8的加电复位值?

    或者、请发布您的通信的示波器快照。

    谢谢、