Thread 中讨论的其他器件:AWR1642
您好!
我发现在 AWR1642捕获演示中、有 Memort 捕获过程和 LVDS 流式传输
存储器捕获过程介绍了如何使用 CCS 从 L3获取数据、起始地址为 gFrameAddress[0]、数据大小为0x20000
LVDS 流式传输介绍了如何通过 LVDS 获取数据
我的问题是:
1.如何计算数据大小?
2. 通过 LVDS 进行流式传输中提到了“流式传输多个通道”,我能否在 内存捕获过程中更改类似“channelCfg”的寄存器? 换言之、如果 CAPTURE_DEMO_script 可被更改以添加更多 Rx 或 TX 通道。
如果我在 存储器捕获过程中更改 Rx 或 TX 通道、如何计算数据大小? 就像问题1一样