This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:如何在 AWR1642BOOST 采集演示中计算数据大小、以及是否可以更改 TX 和 Rx 通道

Guru**** 2606555 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603568/awr1642boost-how-to-calculate-data-size-in-awr1642boost-capture-demo-and-if-the-tx-and-rx-channel-can-be-changed

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!  

我发现在 AWR1642捕获演示中、有 Memort 捕获过程和 LVDS 流式传输

存储器捕获过程介绍了如何使用 CCS 从 L3获取数据、起始地址为 gFrameAddress[0]、数据大小为0x20000

LVDS 流式传输介绍了如何通过 LVDS 获取数据

我的问题是:

1.如何计算数据大小?

2. 通过 LVDS 进行流式传输中提到了“流式传输多个通道”,我能否在  内存捕获过程中更改类似“channelCfg”的寄存器? 换言之、如果 CAPTURE_DEMO_script 可被更改以添加更多 Rx 或 TX 通道。

如果我在  存储器捕获过程中更改 Rx 或 TX 通道、如何计算数据大小? 就像问题1一样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为毫米波 SDK 的一部分提供的捕获演示展示了如何通过 LVDS 等高速接口端口发送来自器件的原始 ADC 数据。  连接 VIS Code Composer Studio 数据后、您可以在 L3位置查看初始数据、正如您所注意到的。

    关于预期数据大小的问题1和问题3:

    每个线性调频脉冲的字节数= 数字 每个样本的字节数*每个线性调频脉冲的采样数 *帧中的线性调频脉冲数* 启用的接收器数。

    样本中的字节数基于所选的数据格式。

    有关 为 AWR16xx 器件收集的数据结构示例,请参阅 AWR1xxx 数据路径编程人员指南。

    对于问题2:

    上述值基于调用 Capture 演示时传递到器件的配置文件。 根据接收器数量修改配置将会改变预期的数据大小。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!