请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5818 您好!
问题1.如果我将 AFE5818用于超声波扫描仪原型设计、如何计算其本底噪声?
问题2. AFE5818的最高可接受本底噪声水平是多少? 它(maximun_adc_input)/分辨率= 2/2功率(14)= 122.07微伏吗?
问题3. 如果我将 AFE5818用于超声波扫描仪原型设计、如何估算其接收器灵敏度?
谢谢、此致
Deepak V