This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:AFE5818的本底噪声和接收器灵敏度

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602716/afe5818-noise-floor-and-receiver-sensitivity-of-afe5818

器件型号:AFE5818

您好!

问题1.如果我将 AFE5818用于超声波扫描仪原型设计、如何计算其本底噪声?

问题2. AFE5818的最高可接受本底噪声水平是多少? 它(maximun_adc_input)/分辨率= 2/2功率(14)= 122.07微伏吗?

问题3.  如果我将 AFE5818用于超声波扫描仪原型设计、如何估算其接收器灵敏度?

谢谢、此致
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    AFE5818的最大 LNA 增益为24dB、最大 PGA 增益为30dB、最小 VCAT 衰减为0dB。 即54dB 的最大增益。
    它还具有12dB 的最小 LNA 增益、24dB 的最小 PGA 增益和40dB 的最大衰减。 即-4dB 的最小增益。

    图16到39中还有多个噪声图。 AFE5818是一款具有集成 ADC 的模拟前端-只要噪声不会使 IC 饱和、器件就不需要噪声。 这些通常来自终端系统的需求。

    此致、
    Olu