This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:AFE4404 EVM 数据分析问题。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600732/afe4404evm-issue-with-afe4404-evm-data-analysis

器件型号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4404

您好!

我们使用的是 AFE4404 EVM 和 SFH7050传感器板。 我们对测量后生成的数据分析文件几乎没有疑问。

平均值(V)、Vrms、Vpp、平均值(I)、IRMS 和 IPP 的含义是什么。 ? 这些值是否与 PD 电压和电流或 LED 相对应?

请帮助我们分析数据。 如果有任何文档、请提供建议、我们可以从中找到有关测量后生成的 Excel 文件中数据的更多详细信息。

请尽快为您提供帮助。期待收到您的回复。

提前感谢

此致、

Neethu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neethu、

    平均值(V)、Vrms、Vpp 是对应于 PD 产生的差分输入电流的电压。
    而平均值(I)、IRMS、IPP 是 PD 生成的电流。
    电压和电流之间的关系由算出。
    电压=电流* 2 *射频

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    感谢你的答复。

    我们在分析数据时仍然面临问题。

    如何分析测量中生成的 FFT。 下面附加了为 LED 1生成的 FFT。 我们可以从这一点推断出什么。

    此外、关于数据分析表、提供了许多参数、但不知道如何计算这些值。

    是否有任何有助于分析生成的结果的文档。

    请帮帮我们。

    此致、

    Neethu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neethu、

    FFT 可帮助您查看原始信号的频谱。 您可以检查除心率信号以外是否有其它信号,例如50/60Hz 拾取(以50/60Hz 的音调表示)。 FFT 分析将引导您进行系统所需的后处理。
    您还可以看到接近1-2Hz 的心率信号(音调)。

    给定的参数是可在线查看以进行计算的标准参数。

    此致、
    Prabin