请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4404EVM 主题中讨论的其他器件:AFE4404
您好!
我们使用的是 AFE4404 EVM 和 SFH7050传感器板。 我们对测量后生成的数据分析文件几乎没有疑问。
平均值(V)、Vrms、Vpp、平均值(I)、IRMS 和 IPP 的含义是什么。 ? 这些值是否与 PD 电压和电流或 LED 相对应?
请帮助我们分析数据。 如果有任何文档、请提供建议、我们可以从中找到有关测量后生成的 Excel 文件中数据的更多详细信息。
请尽快为您提供帮助。期待收到您的回复。
提前感谢
此致、
Neethu