主题中讨论的其他器件:AFE4405
您好!
我已经尝试使用 afe4405 EVM 和2个 LED/PD 板(TI 板具有2个绿色 LED 和6个来自 Osram 的 LED (绿色/红色/红外))从手腕上捕获信号。
在几天内尝试了几次之后、我无法获得任何 LED 的有效波形。 对于 LED1、LED2和 LED3、结果是1.2V (输入电压)的平坦值。
有时只有绿色 LED 看起来工作正常。 我猜是以下原因:
1) 1)参数设置不正确。
2) 2)我已在手腕和手指上尝试过。 可能手指信号太强、手腕信号太弱。
3)或者即使我在合理的压力下按下它、LED 的光也直接传输到 PD。
有人能告诉我我我的设置或方法有什么问题吗?
0)应用:AFE4405 EVM 1.0.0版构建日期4 20、2016
1) TX 级:TX 参数如下:LED1电流23.46mA、LED2电流4.692mA、LED3电流4.692mA。 8位 LED 电流控制= 100mA
2)时序控制: 占空比为1%、脉冲速率为100Hz (我已尝试将占空比设置为10%、但无法正常工作。)
3) RX 级: ENSEPGAIN:已检查(TIA_CF 5pF、TIA_GAIN 50k
4) 4) LED 探头1:EVM 随附的 TI 探头板(2个绿色 LED + 1个 PD)
5) 5) LED 探头2:Osram LED/PD:适用于 TI AFE4405的 Firefly 和 SFH 22xx (6 G、R、IR LED + 1 PD)
谢谢、
Konnan Kim