This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405EVM:使用 PC GUI 应用进行测试时、EVM 板不显示有效波形。

Guru**** 2608735 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600393/afe4405evm-the-evm-board-doesn-t-show-a-valid-waveform-when-tested-using-pc-gui-app

器件型号:AFE4405EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4405

您好!

我已经尝试使用 afe4405 EVM 和2个 LED/PD 板(TI 板具有2个绿色 LED 和6个来自 Osram 的 LED (绿色/红色/红外))从手腕上捕获信号。

在几天内尝试了几次之后、我无法获得任何 LED 的有效波形。 对于 LED1、LED2和 LED3、结果是1.2V (输入电压)的平坦值。

有时只有绿色 LED 看起来工作正常。 我猜是以下原因:

1) 1)参数设置不正确。

2) 2)我已在手腕和手指上尝试过。 可能手指信号太强、手腕信号太弱。

3)或者即使我在合理的压力下按下它、LED 的光也直接传输到 PD。

有人能告诉我我我的设置或方法有什么问题吗?

0)应用:AFE4405 EVM 1.0.0版构建日期4 20、2016

1) TX 级:TX 参数如下:LED1电流23.46mA、LED2电流4.692mA、LED3电流4.692mA。  8位 LED 电流控制= 100mA

2)时序控制: 占空比为1%、脉冲速率为100Hz (我已尝试将占空比设置为10%、但无法正常工作。)

3) RX 级: ENSEPGAIN:已检查(TIA_CF 5pF、TIA_GAIN 50k

4) 4) LED 探头1:EVM 随附的 TI 探头板(2个绿色 LED + 1个 PD)

5) 5) LED 探头2:Osram LED/PD:适用于 TI AFE4405的 Firefly 和 SFH 22xx (6 G、R、IR LED + 1 PD)

谢谢、

Konnan Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Konan、

    您是否从手指获取 PPG 信号? 您是否也尝试过其他人?
    获得1.2V 恒定电压意味着 AFE 已饱和,您可以尝试减小 LED 电流或降低 TIA 增益(即 RF)或两者。
    我建议让一切都用手指操作、然后转到手腕上。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    感谢您的回复。

    我在 writst 和 finger 上都尝试过。 并且只对包括我在内的两个人进行了尝试。

    因此、要解决该问题、请1)减小 LED 电流2)降低 TIA 增益或两者。

    我会尝试一下,但您能否给我发送一个示例来实现这一点?

    产品将在手腕上,您能告诉我 LED 的推荐电气规格吗?

    我正在考虑比 OSRAM 探针板上使用的 LED 更大、其中包括:

    1) 1) CH DELSS1.22 Hyper Red 660nm Firefly E1608

    2) CT DELSS1.21真绿色萤火虫 E1608

    3) SFH4043 IR 940nm 发射器

    4) SFH 2200光电二极管

    此致、

    科南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    我已经尝试根据您的建议更改 TX 参数来捕获测试。

    结果很好。 取得了进展。 在手指上进行测试时、波形非常好。

    在手腕上尝试时、波形如所示。 它看起来包络正在迅速变化、一个周期的形状并不规律。

    它是正确的捕捉吗? 我已调整电流设置和占空比。(8 ~ 15和5%可重复)

    谢谢、

    科南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Konan、

    我想您可能会从交流电源中拾取50/60Hz 的噪声。
    您能否尝试使用电池供电的笔记本电脑还可以在 GUI 中启用陷波滤波器以抑制50/60Hz。
    您还可以执行后处理、例如使用 LPF 进行滤波、移除直流等

    此致、
    Prabin