请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 主题中讨论的其他器件: IWR1642
我知道 AWR 适用于汽车、IWR 适用于工业、但我认为两者在设计和功能方面没有明显的区别。 我的项目是用于汽车的低成本碰撞检测/避免系统。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shantanu、
IWR 和 AWR 器件之间存在如下差异。 对于汽车应用、建议使用 AWR 系列:
AWR1xxx 器件支持更宽的结温范围、-40C 至125C。 IWR 版本支持-40C 至105C 的温度范围。
2. AWR1xxx 器件符合 AECQ100标准且符合 ASIL-B 标准、因此符合汽车应用的要求。 IWR 型号不是这种情况。
AWR1642特定于1642、具有2个 CAN 接口、其中一个是 CAN-FD。 IWR1642只有一个 CAN 接口(无 CAN-FD)。
希望能帮助您为您的应用选择合适的器件。
此致
尼廷