This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:毫米波传感估算器中提到的线性调频脉冲响应周期和有源帧是什么

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602497/awr1642-what-is-the-chirp-repition-period-and-active-frame-mentioned-in-the-mmwave-sensing-estimator

器件型号:AWR1642

您好!

我使用毫米波传感估算器来计算传感器/信号参数。  我使用了以下参数。

我的问题是:术语"线性调频脉冲重复周期"和"活动帧时间"是什么意思。

我认为线性调频脉冲重复周期是每个线性调频脉冲的时间周期。 但是、131.5us 的值与其他值不匹配、例如(空闲时间+斜坡时间= 65.75us)。 即使我们假设7us 的空闲时间是最小值、并且实际上该值更大、为了满足线性调频脉冲重复周期、该值也与活动帧时间不匹配。 有效帧时间为8.42ms、对于53个线性调频脉冲、线性调频脉冲 REPT 周期必须为151.74us。

似乎存在不匹配。 我在中间缺少一些时间因子、或者我对线性调频脉冲时序的理解是错误的。 请帮帮我。

我实际上想知道线性调频脉冲间时间和帧间时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、
    线性调频脉冲重复周期是两个相似线性调频脉冲之间的时间。 在上面的示例中,有一个线性调频脉冲与 TX1相连,另一个线性调频脉冲与 TX2相连,因此两个 TX1线性调频脉冲之间的重复为2*(空闲时间+斜坡结束时间)。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出我的愚蠢错误。 现在很明显。

    关于活动帧时间、对于131.50us 的线性调频脉冲重复时间和53个线性调频脉冲、最小帧重复时间可以是6969.5us 或6.97ms。 根据估算器、活动帧时间为8.42ms。 我假设在中还包括帧间时间。 我是对的吗?

    如果是这种情况、如何得出额外的1450.5us。 控制它的参数是什么? 我必须在输入中更改什么值才能增大或减小该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、
    您说得对、活动帧时间应为6.97ms。 让我仔细检查一下。
    帧间时间(帧之间的额外时间)由帧配置 API 中的"帧周期"参数控制。 例如、如果将帧周期设置为10msec、则帧间时间将设置为10-6.97 = 3.03msec。

    此致、
    Vivek