请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 您好!
我使用毫米波传感估算器来计算传感器/信号参数。 我使用了以下参数。
我的问题是:术语"线性调频脉冲重复周期"和"活动帧时间"是什么意思。
我认为线性调频脉冲重复周期是每个线性调频脉冲的时间周期。 但是、131.5us 的值与其他值不匹配、例如(空闲时间+斜坡时间= 65.75us)。 即使我们假设7us 的空闲时间是最小值、并且实际上该值更大、为了满足线性调频脉冲重复周期、该值也与活动帧时间不匹配。 有效帧时间为8.42ms、对于53个线性调频脉冲、线性调频脉冲 REPT 周期必须为151.74us。
似乎存在不匹配。 我在中间缺少一些时间因子、或者我对线性调频脉冲时序的理解是错误的。 请帮帮我。
我实际上想知道线性调频脉冲间时间和帧间时间。