请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1080 我们使用的是 HDC1080、该数据表提到湿度精度为+2%。 但我们发现、当温度发生变化(即40C - 60C 度)时、我们通过测试获得的湿度精度高于+ 2%。
它是否有任何公式可以将湿度精度补偿 为+2% ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.