This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:温度变化时的湿度误差

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601969/hdc1080-humidity-error-when-temperature-change

器件型号:HDC1080

我们使用的是 HDC1080、该数据表提到湿度精度为+2%。  但我们发现、当温度发生变化(即40C - 60C 度)时、我们通过测试获得的湿度精度高于+ 2%。  

它是否有任何公式可以将湿度精度补偿  为+2%  ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    HDC1080已在温度方面进行补偿。
    请提供有关问题的更多详细信息、例如参考传感器、PCB 布局、RH 和温度下测量结果。
    提前感谢。
    此致、
    Carmine
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否确定 HDC1080不需要补偿?  它是否保证湿度精度 在0-80C 温度范围内为+2%而不进行温度补偿?  

    您是否可以再次确认?  

    我们使用了竞争对手品牌 TE p/n HTU21D 中的一个。 数据表中还显示精度为+2%。  但它还需要温度补偿公式、以确保湿度精度在0°C 至80°C 之间为+2%。