This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:numADCSamples &在子帧上触发可能性

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602143/awr1642-numadcsamples-trigger-possibility-on-subframe

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

尊敬的专家:

请帮助回答以下请求:

1) 1)在帧配置和配置文件配置中均提供参数"numADCsamples"。

-它们是否有不同的目的或功能?

-来自帧配置的配置文件是否被配置文件覆盖?

2) 2)子帧上是否有触发器? 或者、这只能通过实际帧实现吗?


非常感谢、致以诚挚的问候、

Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregor、

    numADCsamples 仅在 AWR1243中相关、它可配置需要在 LVDS/CSI2上发送的每个线性调频脉冲的样本数。 这需要在 API 文档中正确记录 、并将在下一版本中更正。

    我没有完全理解第二个问题。 我假设您是指 HW_TRIGGER (SYNC_IN PULSE)。

    您可以为帧或高级帧配置触发选择。 如果是传统帧、 则需要为每个帧触发 SYNC_IN。 对于高级帧、 需要为子帧中的每个突发生成 SYNC_IN 脉冲。

    此致、

    Kaushal