请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 Thread 中讨论的其他器件:AWR1243
尊敬的专家:
请帮助回答以下请求:
1) 1)在帧配置和配置文件配置中均提供参数"numADCsamples"。
-它们是否有不同的目的或功能?
-来自帧配置的配置文件是否被配置文件覆盖?
2) 2)子帧上是否有触发器? 或者、这只能通过实际帧实现吗?
非常感谢、致以诚挚的问候、
Gregor
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gregor、
numADCsamples 仅在 AWR1243中相关、它可配置需要在 LVDS/CSI2上发送的每个线性调频脉冲的样本数。 这需要在 API 文档中正确记录 、并将在下一版本中更正。
我没有完全理解第二个问题。 我假设您是指 HW_TRIGGER (SYNC_IN PULSE)。
您可以为帧或高级帧配置触发选择。 如果是传统帧、 则需要为每个帧触发 SYNC_IN。 对于高级帧、 需要为子帧中的每个突发生成 SYNC_IN 脉冲。
此致、
Kaushal