This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:如何读取其中的 ADC 数据? 请告诉我们。 我应该使用哪种软件?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, MMWAVE-SDK, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/599806/awr1642boost-how-to-read-adc-data-in-this-can-you-please-tell-which-software-i-should-use

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642MMWAVE-SDK

如何读取 AWR1642BOSST 板中的 ADC 数据、有人能告诉我吗? 以及如何保存它。 我需要使用哪种软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak 您好!
    SDK 有一个"捕获演示"应用、提供了将 ADC 数据复制到 DSP L3存储器的示例。 然后可以使用 CCS 读取该值。 SDK 用户指南(software-dl.ti.com/.../mmwave_sdk_user_guide.pdf) 提供了有关使用此演示的详细信息。 请参阅第3.4.3节、该节专门介绍如何在 AWR1642器件上运行捕获演示。

    请注意、该版本的演示应用支持复制单个 RX 链的 ADC 数据。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak 您好!
    这些信息是否对您有所帮助?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    您提供的信息很有用、但重要的是、我将演示项目导入到 CCS 中、并根据毫米波 SDK 用户指南执行了所有步骤。 但是、当我为它提供编译时、它在控制台窗口中不显示任何内容、在调试模式下、我会根据步骤运行它、但我会看到一些文件缺失、例如 e.g、boot.c 等
    我可以连续运行它、并且在内存位置没有任何 ADC 数据。
    请帮我解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    您提供的信息很有用、但重要的是、我将演示项目导入到 CCS 中、并根据毫米波 SDK 用户指南执行了所有步骤。 但是、当我为它提供编译时、它在控制台窗口中不显示任何内容、在调试模式下、我会根据步骤运行它、但我会看到一些文件缺失、例如 e.g、boot.c 等
    我可以连续运行它、并且在内存位置没有任何 ADC 数据。
    请帮我解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinayak 您好!

    如果您想使用 CCS 调试 Capture 演示、请按照以下步骤操作(与用户指南基本相同)

    • 按照第4.3.3.1节中的说明创建 CCXML 文件(您可能已经完成此操作)
    • 启动并连接到两个内核。 第4.3.3.2节
    • 将'xwr16xx_capture_demo_dss.xe674'下载到 C674x、并将'xwr16xx_capture_demo_MSS.xer4f'下载到 Cortex_R4。 这些调试映像由 MMWAVE-SDK Capture 演示中提供的 makefile 构建。
    • 恢复两个内核的执行。
    • 按照第3.4.3节中的说明连接 UART COM 端口、然后继续执行命令。

    请注意- 在开始上述步骤之前、按照第3.3.2节中的说明将 ccsDebug 映像刷新到器件中。

    MMWAVE-SDK 具有用于构建演示应用的 makefile 框架。 尽管您可以在最后创建用于演示的 CCS 项目  按照此 e2e 文章的说明 为 毫米波 器件创建 CCS 工程。

    此致、

    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jitendra、您好!
    感谢您提供相关信息。
    我已经完成了您提到的所有步骤,除了 UART COM 端口命令之外,我不知道如何打开 CLI 窗口来连接 UART COM。
    请为其提供输入。
    谢谢、
    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、您好!
    毫无疑问、要捕获 ADC 数据、AWR1642BOOST EVM 本身就足够了、或者我是否还需要 MMWAVE-DEVPACK 或 Launchpad?
    请尽快回复。
    谢谢
    Vinayak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak 您好!
    在独立的 AWR1642 EVM 中、您可以捕获640KB 的数据并将其存储在内部 L3存储器中。 如果这足够了、则无需外部电路板。
    如果您需要更大的捕获尺寸、则必须使用外部捕获卡、该卡将通过 LVDS 获取 ADC 数据。 TSW1400采集卡(www.ti.com/.../tsw1400evm)就是这方面的一个示例。 要连接此板,您还需要 MMWAVE-DEVPACK。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    感谢您提供相关信息。