请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1642、 MMWAVE-SDK、
如何读取 AWR1642BOSST 板中的 ADC 数据、有人能告诉我吗? 以及如何保存它。 我需要使用哪种软件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何读取 AWR1642BOSST 板中的 ADC 数据、有人能告诉我吗? 以及如何保存它。 我需要使用哪种软件?
Vinayak 您好!
如果您想使用 CCS 调试 Capture 演示、请按照以下步骤操作(与用户指南基本相同)
请注意- 在开始上述步骤之前、按照第3.3.2节中的说明将 ccsDebug 映像刷新到器件中。
MMWAVE-SDK 具有用于构建演示应用的 makefile 框架。 尽管您可以在最后创建用于演示的 CCS 项目 按照此 e2e 文章的说明 为 毫米波 器件创建 CCS 工程。
此致、
Jitendra Gupta