This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:最大采样频率和相关参数

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, AWR1443, AWR1642, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602156/awr1443-maximum-sampling-frequency-and-related-parameters

器件型号:AWR1443
主题中讨论的其他器件:IWR1443AWR1642IWR1642

您好!

我已查看 AWR1443和 IWR1443的数据表。 我能够发现的唯一区别是 IWR1443的最大接口频率为15MHz、而 IWR1443的最大 ADC 采样率为37.5Msps (实数模式)、AWR1443的最大接口采样率分别为5MHz 和12.5Msps。

我在 AWR1642和 IWR1642中没有看到这种差异。 这是故意的吗? 原因是什么。

2.我了解到,随着采样率的提高,IWR 传感器可以看到更远的物体。 即、最大距离较高。 但我不理解较高 I/F 的优势

3. AWR 和 IWR 传感器之间还有其他主要差异吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、

    请查看器件产品页面的"参数"部分、了解这些器件之间可用接口和温度范围的差异。

    AWR 传感器专用于汽车应用、而 IWR 传感器专用于工业应用、基于这些器件用于连接的可用外设不同。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、
    更高的采样频率可实现更高的 IF 带宽,理论上可以实现更大的距离测量。 但您还需要考虑存储器要求、以便能够存储具有更高采样率的大量样本。 IWR1443允许您使用 CSI 接口提取原始 ADC 数据,因此您可以使用具有更大存储器的外部处理器,从而使用更大的带宽来获得更大的范围。 但在 AWR1443中、不支持 CSI 接口、因此您将仅限于内部存储器。 这限制了可用的最大采样频率。

    此致、
    Vivek