请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443 主题中讨论的其他器件:IWR1443、 AWR1642、 IWR1642
您好!
我已查看 AWR1443和 IWR1443的数据表。 我能够发现的唯一区别是 IWR1443的最大接口频率为15MHz、而 IWR1443的最大 ADC 采样率为37.5Msps (实数模式)、AWR1443的最大接口采样率分别为5MHz 和12.5Msps。
我在 AWR1642和 IWR1642中没有看到这种差异。 这是故意的吗? 原因是什么。
2.我了解到,随着采样率的提高,IWR 传感器可以看到更远的物体。 即、最大距离较高。 但我不理解较高 I/F 的优势
3. AWR 和 IWR 传感器之间还有其他主要差异吗?