This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:IWR1642是否可用于液位探测雷达和4-20mA?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601852/iwr1642-is-iwr1642-can-be-used-for-level-probing-radar-and-4-20ma

器件型号:IWR1642
主题中讨论的其他器件:IWR1443

IWR1642与 IWR1443相比、对于液位探测雷达和(4-20) mA hart 通信、哪一种更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Feng、

    IWR1443可用于满足这些电流要求。 请查看 使用77GHz 毫米波的液位传感 、其中讨论了如何使用 IWR1443实现这一目标。  功耗根据测量频率和工作占空比而变化。  借助 IWR1642、您可以预期在类似处理中获得相对更高的功率。  

    对于感应周期性电平测量的电平感应应用而言、IWR1443就足够了、 如果 应用需要更高的 DSP 密集型后处理、那么 IWR1642可能是您的选择。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!