请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642 主题中讨论的其他器件:IWR1443、
IWR1642与 IWR1443相比、对于液位探测雷达和(4-20) mA hart 通信、哪一种更好?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Feng、
IWR1443可用于满足这些电流要求。 请查看 使用77GHz 毫米波的液位传感 、其中讨论了如何使用 IWR1443实现这一目标。 功耗根据测量频率和工作占空比而变化。 借助 IWR1642、您可以预期在类似处理中获得相对更高的功率。
对于感应周期性电平测量的电平感应应用而言、IWR1443就足够了、 如果 应用需要更高的 DSP 密集型后处理、那么 IWR1642可能是您的选择。
谢谢、
Vaibhav