请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1000 主题中讨论的其他器件:CC2650STK
我的问题是关于 CC2650STK 板上的湿度传感器。 我们使用 CC2650STK 光绘文件制作电路板、仅填充外部闪存、湿度和光。 这些电路板使用 CR2032电池运行了几个月。 然后、我移除了 CR2032并使用从总成底部到 BAT+和 BAT-端子的导线将 CR2477电池连接起来。 他们已经正常运行了一个月左右。 这一次我将 CR2477导线连接到了装配顶部、现在我有越来越多的电路板消耗电流、直到它们在几天内短路并造成不可逆转的损坏。
我在 BLE 论坛中有一篇关于此内容的文章: https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/t/601502
由于湿度传感器位于这些端子之间、焊接或导线可能会以某种方式触发更高的电流消耗、最终损坏 PCB 走线? 这是可行的吗?