This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1000:传感器附近的焊线

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601611/hdc1000-soldering-wires-close-to-sensor

器件型号:HDC1000
主题中讨论的其他器件:CC2650STK

我的问题是关于 CC2650STK 板上的湿度传感器。 我们使用 CC2650STK 光绘文件制作电路板、仅填充外部闪存、湿度和光。 这些电路板使用 CR2032电池运行了几个月。 然后、我移除了 CR2032并使用从总成底部到 BAT+和 BAT-端子的导线将 CR2477电池连接起来。 他们已经正常运行了一个月左右。 这一次我将 CR2477导线连接到了装配顶部、现在我有越来越多的电路板消耗电流、直到它们在几天内短路并造成不可逆转的损坏。  

我在 BLE 论坛中有一篇关于此内容的文章: https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/t/601502

由于湿度传感器位于这些端子之间、焊接或导线可能会以某种方式触发更高的电流消耗、最终损坏 PCB 走线? 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的应用工程师将很快与您联系
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我可以排除湿度传感器本身是问题的根本原因。
    此外、查看光绘文件、我注意到连接到 VDD 的所有焊球都位于器件的一侧、 所有连接到 GND 的信号都在另一侧、因此我也可以排除两个相邻焊球之间的短路可能会导致问题。
    如果您有任何疑问或需要其他信息、请告诉我。
    此致、
    Carmine
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡米、
    非常感谢您的快速响应。 我理解您的解释、但今天我在几天内进行的几项测试取得了结果、这些测试使我的疑虑持续存在。
    我有两块板在出现故障的路上采用了 CR2477较短的电线设置。 正常平均功耗为0.024mA、故障电路板1的电流为0.1mA、电路板2的电流为3mA。
    我移除了两个电路板上的湿度传感器、消耗仍然为0.1mA 和3mA RESP。 即拆下传感器未改变牵引力。 然后、我使用 CR2032电池让它们运行几天。
    如今、电路板仍在运行-抽取没有减少、也没有恶化。 在我保持安装传感器的其他板上、短路了。 这就是为什么我怀疑 CR2477较短的导线设置可能会在传感器中触发某种情况的原因。 我很快就会用 X 射线对电路板进行详细了解、看看我是否可以排除湿度传感器、但我只会缩小湿度范围、因为它正好位于端子之间。
    此信息是否会改变您的分析?

    谢谢!