This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:使用 MMWAVE-DEVPACL + HSDC Pro 未捕获 ADC 数据

Guru**** 2605955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, MMWAVE-DFP, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/599982/awr1243boost-no-adc-data-captured-with-mmwave-devpacl-hsdc-pro

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-DFPAWR1243

您好!

我们将3个板(AWR1243BOOST + MMWAVEDEPACK + TSW1400)组合全部连接在一起、目标是使用 HSDC 专业工具收集 ADC 数据、并尝试在 RADAR Studio 中进行后处理。

AWR1243BOOST + MMDEVPACK 使用 Radar Studio 进行配置。 TSW1400已连接、固件已加载 HSDC Pro。 所有软件均已从 MMWAVE-DFP 下载。

所有固件和 ADC 文件也按照 Radar Studio 用户指南中的概述进行了复制。  

AWR1243BOOST+DEVPACK 已配置、所有器件均连接无任何错误、包括数据连接和 laneconfig。

使用默认的线性调频脉冲配置。 128个环路中的线性调频脉冲+ 40ms 周期+每个线性调频脉冲256个样本+ 10帧。 采样频率默认为10MHz。  

设置第一个系统配置、然后设置线性调频脉冲、最后设置帧。

然后单击"Setup TSW1400 (设置 TSW1400)"、然后单击"TSW1400ARM (TSW1400ARM)"。 然后、我触发帧(我可以观察到帧持续时间内的电流增加、以指示该设置是线性调频脉冲)。

触发帧完成后、我在输出 shell 中收到消息、指出未收集数据。

同时、HSDC Pro 仍显示触发器已布设。 似乎没有触发(请参阅下面的第二部分)。

adc_data.bin 文件已创建、但大小为0KBTSW1400上的所有 LED 均亮起、但 USER_LED4除外、这是预期的情况。  

我尝试了不同的周期和帧数变化、但无法收集任何数据。  

在 CW 或 ContStream 模式下、同样的问题仍然存在。  

  

非常感谢您的帮助和支持、  

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RJ、

    在您单击 TSW1400 ARM 按钮、然后单击 Trigger Frame 后、您是否等待了1秒? 以下信息可在 RADAR Studio 用户指南中找到。

    ARM TSW1400。 等待一秒钟。

    或者在您单击 TSW1400 ARM 按钮后,请检查 HSDC Pro 的状态(在左下方)并查看状态更改为“Check D3 bit”,然后单击“Trigger Frame”(触发帧)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    感谢你的答复。  

    单击 TSW1400 ARM 按钮后、我等待了一秒钟以上。  

    在收到您的消息后、我还重复多次、以确保在 HSDC Pro 左下角看到"Check D3 Bit"消息后按 Trigger Frame。 结果自以前以来没有变化。

    似乎存在一个间歇性问题、我可以在30次尝试中捕获数据。 我无法确定是否存在图案。 我认为这不是它的工作方式、可能是我遗漏了一些东西。

    当它工作时、按下 TSW1400上的触发帧后、LED 闪烁、我可以捕获数据。 另外,灯也不会闪烁。 输出窗口显示已接收异步事件、但 TSW1400上的 LED 不闪烁、ADC_DATA 文件大小也为0b。  

    我们需要更多的援助来解决这个问题。 我还交换了 TSW1400、另一个主板也显示了相同的问题。  

    感谢您的帮助和支持、  

    RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、

    您能否尝试在按下"TSW1400 ARM"后立即按下"Trigger Frame"? 不要在这两者之间等待。 我知道指南说要等待、但我们发现、当您一个接一个地按时、它效果最好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aozer/Chris:

    感谢您的建议。 我找到了一个至少在线性调频脉冲模式下工作的序列。 步骤如下:

    在配置 AWR1243BOOST + DEVPACK 之前设置 TSW1400。 这包括加载 TSW1400固件。

    2.设置 TSW1400后、按照规定的方式在 RADAR Studio 中完成 AWR1243设置。

    3.我能够使用这个序列记录数据。

    4.如果线性调频脉冲、配置文件和/或帧配置中的任何设置发生更改、则需要重新复位 AWR1243BOOST 以进行新的更改
    位置。 然后我能够收集数据。 如果我更改参数、然后执行 TSW1400设置、TSW1400 ARM 和触发帧、设置将不起作用、并且不会收集 ADC 数据。

    我不知道这是不是应该这样做的。 如果这就是设置的方式、那么最好更新手册。

    在 ContStream 模式下获取数据时仍然存在问题。

    此致、

    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RJ、

    很高兴知道您能够通过设置捕获数据。 想知道您是否有机会尝试 Adrian 提到的步骤、以及您的工作设置是否已经包含这些步骤。

    关于线性调频脉冲与连续模式:
    模式配置完成后、两种模式的触发机制应相同。
    您是否会列出这两种模式之间的不同步骤?

    感谢您的耐心等待!

    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、

    感谢你的答复。 正如您建议的那样、配置后、触发机制应该是相同的-我也能够在连续模式下获得 ADC 数据。 收购过程中出现的一个问题如下:

    当我在 ContStream 中为示例15平均值选择多个平均值时、在 HSDC Pro 中收集的输出数据似乎只显示来自单次捕捉的数据、而不是平均输出。 我知道、如果我使用数据处理 Matlab 工具、我将获取所有15个单独运行的数据、但不会获得平均输出。 是否可以在 HSDC Pro 中显示平均数据?

    谢谢、

    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    HSDCPro 只是到采集卡(TSW1400)的接口。 我们不使用它来分析雷达信号。假设您使用 RadarStudio 配置样本数和平均值数(如下所示)、'RadarStudio'本身就能够在线性调频脉冲之间求平均值。 在 GUI 中、请转到"同时选项"、然后在"FFT 处理设置"选项卡中选择"跨线性调频脉冲的非相干集成"。 这将指示 postproc 工具对线性调频脉冲求平均值。

    关于您的问题、在传输帧时捕获不一致时、请注意、从您按下"Arm TSW1400"时起、可用于捕获 的"最大时间周期"约为10秒。 考虑到系统中的延迟(并为用户按下"Trigger Frame"提供1秒的慷慨时间)、很难持续捕获超过8秒、因此请确保传输(使用帧时)在大约8秒内完成。

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的帮助和意见。 我将尝试使用后处理工具求平均值。  

    此致、

    RJ