Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-DFP、 AWR1243
您好!
我们将3个板(AWR1243BOOST + MMWAVEDEPACK + TSW1400)组合全部连接在一起、目标是使用 HSDC 专业工具收集 ADC 数据、并尝试在 RADAR Studio 中进行后处理。
AWR1243BOOST + MMDEVPACK 使用 Radar Studio 进行配置。 TSW1400已连接、固件已加载 HSDC Pro。 所有软件均已从 MMWAVE-DFP 下载。
所有固件和 ADC 文件也按照 Radar Studio 用户指南中的概述进行了复制。
AWR1243BOOST+DEVPACK 已配置、所有器件均连接无任何错误、包括数据连接和 laneconfig。
使用默认的线性调频脉冲配置。 128个环路中的线性调频脉冲+ 40ms 周期+每个线性调频脉冲256个样本+ 10帧。 采样频率默认为10MHz。
设置第一个系统配置、然后设置线性调频脉冲、最后设置帧。
然后单击"Setup TSW1400 (设置 TSW1400)"、然后单击"TSW1400ARM (TSW1400ARM)"。 然后、我触发帧(我可以观察到帧持续时间内的电流增加、以指示该设置是线性调频脉冲)。
触发帧完成后、我在输出 shell 中收到消息、指出未收集数据。
同时、HSDC Pro 仍显示触发器已布设。 似乎没有触发(请参阅下面的第二部分)。
adc_data.bin 文件已创建、但大小为0KB。 TSW1400上的所有 LED 均亮起、但 USER_LED4除外、这是预期的情况。
我尝试了不同的周期和帧数变化、但无法收集任何数据。
在 CW 或 ContStream 模式下、同样的问题仍然存在。
非常感谢您的帮助和支持、
RJ