This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:系统睡眠模式下的传感器行为(2.0V)

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080, MSP430FR2310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600337/hdc1080-sensor-behavior-during-system-sleep-mode-2-0v

器件型号:HDC1080
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2310

您好!

我目前正在研究采用 MSP430FR2310和 HDC1080的设计。  此设计需要最低功耗、因此在不使用 MCU 的情况下将进入超低功耗模式、但我担心这将如何影响 HDC1080。

基本而言、电源轨在正常运行期间将为3.3V、但在低功耗模式期间、它将下降至2.0V (大约为60%的时间)。  您是否有关于此器件在如此低的电压下发生什么情况的任何信息?  我可以设计一个完全断开连接的设计-即在不使用传感器的情况下、电源轨压降为0V、但如果我不必这么做(这需要额外的组件)、我宁愿不这么做。

我不担心损坏传感器、但我想知道低电压运行是否会导致任何启动问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们负责 HDC1080的应用工程师将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此部件停止在2.7V 以下正常工作。 当您从2.0V 传递到3.3V 时、建议生成软件复位、写入配置寄存器(地址0x02)的位 n.15、以便将存储器内容(校准数据的综合内容)初始化为默认值。 在软件复位结束时、必须将器件重新配置为所需的配置。
    请告诉我这是否是对您的问题的答复。
    此致、
    Carmine
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carmine、
    感谢您提供相关信息。 非常有帮助!