请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1080 主题中讨论的其他器件: MSP430FR2310
您好!
我目前正在研究采用 MSP430FR2310和 HDC1080的设计。 此设计需要最低功耗、因此在不使用 MCU 的情况下将进入超低功耗模式、但我担心这将如何影响 HDC1080。
基本而言、电源轨在正常运行期间将为3.3V、但在低功耗模式期间、它将下降至2.0V (大约为60%的时间)。 您是否有关于此器件在如此低的电压下发生什么情况的任何信息? 我可以设计一个完全断开连接的设计-即在不使用传感器的情况下、电源轨压降为0V、但如果我不必这么做(这需要额外的组件)、我宁愿不这么做。
我不担心损坏传感器、但我想知道低电压运行是否会导致任何启动问题。