主题中讨论的其他器件: AWR1443、 IWR1642、 AWR1642
您好!
IWR1443数据表包含一个加电小时额定值表、但图是 tbd。 AWR1443数据表中包含一些图、但我无法理解这些图:它们似乎对应于温度曲线、当人们期望更长的额定值时、总共增加了10、000小时。
对于我真正关心的 IWR1443:我们是否在105摄氏度下保证100、000 PoH? 还有事吗?
对于 AWR1443:能否阐明数据表中的图的含义?
谢谢、
François μ A。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
IWR1443数据表包含一个加电小时额定值表、但图是 tbd。 AWR1443数据表中包含一些图、但我无法理解这些图:它们似乎对应于温度曲线、当人们期望更长的额定值时、总共增加了10、000小时。
对于我真正关心的 IWR1443:我们是否在105摄氏度下保证100、000 PoH? 还有事吗?
对于 AWR1443:能否阐明数据表中的图的含义?
谢谢、
François μ A。
您好!
加电小时数需要对器件运行情况、裸片温度进行特定评估、以估算器件的预期寿命。 这些计算尚不适用于 IWR1443或 IWR1642。 我们将在 sprabx4中讨论 TI 嵌入式处理器的计算方法。 图2中的电迁移故障与器件结温有关。 该文档建议、通过对电子器件功率耗散、热提取和器件功率进行建模、可以将 Theta 温度参数和客户环境设计为将结温降低至105C。
AWR1x43 (IWR1443)和 AWR1642 (IWR1642)具有相同的器件功能、相同的引脚布局和封装。 使用功耗估算电子表格并使用 thetaJ 热传递表 估算芯片温度。 目前、您可以在了解 Tj 的情况下使用 AWR 器件上电小时数进行估算、直到 IWR 器件计算完成。
虽然工业处理器的运行环境比汽车处理器的运行环境要小。 本文档描述了加电小时加速因子(第4.1节)。 AWR1443数据表中的表5.3作为参考。 如果遵循应用手册第4.1、4.2节的规定
|
结温 Tj |
加速度 系数 |
应用手册 基准 |
数据表值 POH |
AppNote 估计值 POH |
|
125°C |
2. |
表4-1 |
900 |
900(*) |
|
115 c |
0.4. |
表4-1 |
-- |
1800 |
|
105°C |
1.0 |
表4-1 |
-- |
4500 |
|
95°C |
1.79 |
图4. |
6500 |
8100 |
(*)用于外推 POH 的点
此致、
Joe Quintal
Joe、您好!
谢谢你。 我认为 AWR1443数据表的表5.3不正确。 在125°C 和95°C 的温度下、它显示的 POH 额定值与上述额定值相同、但它显示的 POH 额定值低于95°C 时的75°C 和-40°C。 这不应该是。 从95°C 时的6500小时 POH 开始、考虑 到 sprabx4 应用报告的加速因子、75°C 时的 POH 额定值应为6500 x 6.38≈41、000小时、-40°C 时远高于此值。
此致、
François Charlot。