This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:IF 带宽问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, AWR1443, AWR1243, AWR1642, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600493/iwr1443-if-bandwidth-question

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件: AWR1443AWR1243AWR1642IWR1642

您好!

在 IWR1443数据表中、表5.7的"射频规格"列出了当在其他地方(例如、第3.1和6.4.1.3节)提供15MHz 和37.5MSPS 时、5MHz 的带宽和12.5MSPS 的实际采样率。 您能否确认后一张图是正确的、前一张图是错字?


谢谢、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francois 您好、
    非常感谢您指出此错误。 我们将就此向您回复。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francois 您好、

    IWR1443与 AWR1243具有相同的带宽。  AWR1443列出了较低的带宽。

    这将在修订的 IWR1443数据表中进行更新。  

    第5.7节最大 IF 带宽15Mhz、

              A2D 采样率(实际) 37.5MSPS

              A2D 采样率(复数) 18.75MSPS

     

    这是一个通用表(表3-1数据表)

    器件 实际采样率(MSPS) 复数采样率1x (MSPS) 最大拍频(MHz)
    AWR1243 37.5. 18.75 15.
    AWR1443 12.5. 6.25. 5.
    IWR1443 37.5. 18.75 15.
    AWR1642 12.5. 6.25. 5.
    IWR1642 12.5. 6.25. 5.

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Joe、谢谢。