请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 主题中讨论的其他器件: AWR1443、 AWR1243、 AWR1642、 IWR1642
您好!
在 IWR1443数据表中、表5.7的"射频规格"列出了当在其他地方(例如、第3.1和6.4.1.3节)提供15MHz 和37.5MSPS 时、5MHz 的带宽和12.5MSPS 的实际采样率。 您能否确认后一张图是正确的、前一张图是错字?
谢谢、
François μ A。