请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 您好!
我正在客户调试新的 AWR1243板。 我们在 Radar studio v1.7.4.0中遇到了无法在其电路板上连接 UART 的问题。 快照如下所示。 我们进行了以下实验:
-
使用相同的 Radar Studio 和 devpack 连接到其旧的 AWR1243板(带 ES1.0)、连接正常
-
使用 CCS 通过 JTAG 连接到 AWR1243、它也起作用。
- 使用 FlashProgamer 擦除和更新闪存中的映像、它可以正常工作。
您能提供一些建议吗?