This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:无法在客户的新 AWR1243板的 Radar stduio 中连接 UART

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/599754/awr1243-uart-can-not-be-connected-in-radar-stduio-in-customer-s-new-awr1243-board

器件型号:AWR1243

您好!
   我正在客户调试新的 AWR1243板。 我们在 Radar studio v1.7.4.0中遇到了无法在其电路板上连接 UART 的问题。  快照如下所示。 我们进行了以下实验:

  1. 使用相同的 Radar Studio 和 devpack 连接到其旧的 AWR1243板(带 ES1.0)、连接正常

  2. 使用 CCS 通过 JTAG 连接到 AWR1243、它也起作用。

  3. 使用 FlashProgamer 擦除和更新闪存中的映像、它可以正常工作。

  您能提供一些建议吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    您能否再次检查器件是否确实进入 SOP 2模式? 您提到 JTAG 连接正在工作。 您能否从 JTAG 读取以下寄存器:0xFFFFFFE268并检查位<2:0>的值?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    该地址中的值为0x00000007。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    看起来 SOP 行在其板上没有正确设置。 对于 SOP 2模式、该值应为2。 您能否查看他们的原理图、了解如何驱动这些 SOP 线? 您还可以通过 Radar Studio 设置 SOP 模式、然后从 CCS 读取相同的值吗?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    该寄存器中值7的含义是什么? 我在 Radar Studio 中更改了 SOP 设置、但寄存器的值始终为7。 因此、我将板上的 SOP 跳线更改为不同的设置。 当我将 SOP 跳线更改为 SOP 5 (刷写模式)时、寄存器中的值为5、在所有其他设置中、寄存器值始终为7。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    值7表示检测到所有 SOP 引脚为1。 看起来有些 SOP 引脚总是被拉至高电平。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、
       非常感谢您提出的非常好的建议。 最后、我们发现问题是连接到 NRST 引脚的电阻器错误。 它们现在可以通过解决问题来工作。

    此致、
    Adam