This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:从微控制器放置传感器

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/599748/hdc1080-placement-of-sensor-from-microcontroller

器件型号:HDC1080

您好,

 我想测量 室外环境的温度和湿度、因此我选择了 HDC1080模式、该模式测量两个联合收割机模块、但现在的问题是我的微控制器将是屏蔽盒、我必须将该传感器放在盒子外、以便我思考 为传感器制作分线板并放置在室外。 但不知道 我可以放置不会影响输出读数的传感器的最大时间。

我想 将传感器放置在距离微控制器大约20cm 的位置。 它是否会影响我的输出?

如果是、则如何通过 软件或硬件来改进或消除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的解决方案是正确的、传感器未放置在微控制器盒中、但直接与您要测量的环境接触。

    电路板与微控制器的距离不会影响传感器的性能、但会影响 I2C 通信的电平。

    20cm 的导线距离应该可以防止 I2C 通信错误、但对于更长的距离、建议使用 I2C 缓冲器。

    如果您的问题得到了回复、请告诉我。

    此致、

    Carmine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmine:

    感谢您的宝贵回答、这将对我大有帮助。

    让我通过 使用缓冲器进行实际操作来确认它、并告诉您结果