请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1080 您好,
我想测量 室外环境的温度和湿度、因此我选择了 HDC1080模式、该模式测量两个联合收割机模块、但现在的问题是我的微控制器将是屏蔽盒、我必须将该传感器放在盒子外、以便我思考 为传感器制作分线板并放置在室外。 但不知道 我可以放置不会影响输出读数的传感器的最大时间。
我想 将传感器放置在距离微控制器大约20cm 的位置。 它是否会影响我的输出?
如果是、则如何通过 软件或硬件来改进或消除