This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614EVM:插入时、GUI 显示未连接 LDC1614EMV

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/599907/ldc1614evm-gui-shows-no-connection-with-ldc1614emv-when-plug-in

器件型号:LDC1614EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1101

大家好、我的传感解决方案 EMV GUI 有问题、因为它找不到 EMV。 我已检查:

1设备管理器、USB 和端口都工作正常。 但 GUI 和 EMV 之间没有连接。  

2重新安装 GUI、不起作用

3根据 TI 网站上发布的解决方案、安装 NI VISAAruntime、不起作用

4重新启动,不工作

请就此为我提供帮助、感谢您抽出宝贵的时间!

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    无论如何、感应解决方案 EVM GUI 与 NI VISA 运行时间无关。 您可能曾提到过有关使用基于 LabVIEW 的 GUI 的 LDC1101的帖子。

    您使用的是 Windows 10吗? 如果是、EVM 应在端口(COM 和 LPT)中显示为 EVM (COMXX)。 您看到了吗?

    此致、