请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1614EVM 主题中讨论的其他器件:LDC1101
大家好、我的传感解决方案 EMV GUI 有问题、因为它找不到 EMV。 我已检查:
1设备管理器、USB 和端口都工作正常。 但 GUI 和 EMV 之间没有连接。
2重新安装 GUI、不起作用
3根据 TI 网站上发布的解决方案、安装 NI VISAAruntime、不起作用
4重新启动,不工作
请就此为我提供帮助、感谢您抽出宝贵的时间!
最棒的